主题中讨论的其他部件:BQSTUDIO、 BQ76952
您好!
我正在研发 BQ76952EVM launchpad 和 BQstudio。 我想知道如何校准电池电压、电池组电压、电池组电压、LD 引脚和电流增益。
BQstudio 是否有助于了解电压和电流测量寄存器的 ADC 计数?
我使用10k NTC 热敏电阻进行电池温度测量。 因此、需要使用哪种温度模型(18k 温度模型或180k 温度模型或定制温度模型)来精确测量温度。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我正在研发 BQ76952EVM launchpad 和 BQstudio。 我想知道如何校准电池电压、电池组电压、电池组电压、LD 引脚和电流增益。
BQstudio 是否有助于了解电压和电流测量寄存器的 ADC 计数?
我使用10k NTC 热敏电阻进行电池温度测量。 因此、需要使用哪种温度模型(18k 温度模型或180k 温度模型或定制温度模型)来精确测量温度。
您好、Jeet、
EVM 用户指南介绍了如何使用BQStudio.https://www.ti.com/lit/pdf/sluuc33中的校准工具
如果您想了解有关校准工作原理以及如何在生产中使用校准的所有详细信息、还可以使用校准文档。 在 BQStudio 中、它不会显示校准步骤的所有详细信息。 https://www.ti.com/lit/pdf/sluaa32
应使用18k 温度模型。 我要连接一个工具来计算热敏电阻系数-您只需更新温度电阻表即可获取热敏电阻的系数。
此视频系列包含一个将 EVM 与 BQStudio 结合使用的视频、该视频可能会有所帮助: https://training.ti.com/training-series-bq76952-bq76942-3-16s-3-10s-battery-monitors
顺便说一下、BQ76952现已完全投入生产。 您可能已准备好预量产版本、因此您现在可以根据需要订购器件的最终版本。
此致、
Matt
您好、Jeet、
这是电池电子产品中的常见做法。 每个 MOSFET 都有一个体二极管、允许它在一个方向上导通、而 CHG 和 DSG FET 的体二极管将朝向相反的方向。 因此、当充电被禁用时(可能是由于过压情况)、充电停止时仍会发生放电。
该器件还具有体二极管保护功能、可防止电流流经体二极管时 FET 受损。 您可以在器件技术参考手册 https://www.ti.com/lit/pdf/sluuby2中阅读有关此功能的更多信息
此致、
Matt
您好、Jeet、
我希望这对您有所帮助、
Matt