This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ4050:读取 bq4050的寄存器时出错

Guru**** 2553950 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ4050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/948431/bq4050-error-of-reading-register-of-bq4050

器件型号:BQ4050

你(们)好

我正在使用 MCU 读取 BQ4050的寄存器值。但是、我看到的是电流寄存器值的错误读数。我遵循 BQ4050数据表、电流寄存器值为0x0A。请提供帮助。

Rgds

Nazri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nazri、

    您看到了什么类型的错误、您能更详细地解释一下吗?

    我们建议阅读此应用手册、了解如何连接测量仪表:  

    最棒的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Nick

    对于电压和温度等其他参数、显示的是正确的值。但对于电流寄存器、显示的是错误的值。当我加载放电2A 并充电2A 时、电流显示为1mA。请提供帮助。

    Rgds

    Nazri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nazri、

    Current 是唯一一个有符号值参数。 确保正在处理有符号值。