This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24780S:OVP 问题

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/938709/bq24780s-ovp-question

器件型号:BQ24780S

你(们)好  

您能否帮助确认问题
由于 VCC 电压为24.9v、因此它将进入 OVP 保护
可以使用 LDO 将电压降至12~20V、然后提供 VCC 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不可以、这会规避保护功能、因此不建议这样做。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tiger

    除非没有保护功能

    当 VCC 引脚的电压与 Vin 的电压不同时、BQ24708S 是否异常? 充电器电压,改变电流,切断电流....

    或有其他疑虑

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ACN、ACP、CMSRC 和 VCC 的建议运行条件最大为24V 超出工作范围会引起长期的可靠性问题。