This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23861:具有 MSP430G2553复位引脚的 TPS23861

Guru**** 2508765 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2553, TPS23861

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/939255/tps23861-tps23861-with-msp430g2553-reset-pin

器件型号:TPS23861
主题中讨论的其他器件:MSP430G2553

您好!

我构建的电路板使用了 TPS23861四个端口和 MSP430g2553。 在演示 sluc600b 的半自动模式下,一切工作正常  。 在正常电源条件下运行。

问题。 当我 将电流增加到1-2A @48V 时,当48V 的电流太低时,它无法打开任何端口。  在我按下 RESET (复位)键(   MSP430G2553的引脚#16为低电平)之后,它才会打开所有端口。

     当有足够的功率时、是否有任何硬件或程序可复位 MSP430G2553自动模式的这个引脚#16?

谢谢你

索尼 Nguyen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Song:

    感谢您的提问。

    PoE 应用工程团队目前在应用支持方面排着大量队、并将在星期四(明天)之前做出响应。

    感谢您的耐心等待。

    此致、

    Brett Colteaux

    PoE 产品营销工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Song:很遗憾、我们对 PSE IC 特定问题比较熟悉。 对于 MSP430问题、我建议在 下面的 MSP430论坛中发帖。

    谢谢!