This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27531:UCC27531

Guru**** 2511065 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27531

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/939586/ucc27531-ucc27531

器件型号:UCC27531

 UCC27531是一个栅极驱动器 IC 示例、可用作高侧驱动器。 我的应用所需的导通时间在50 - 100ms 范围内、而不是典型的 NS 范围内。 欢迎提出建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的参与!

    我可以查看应用是什么以及原理图、以便更好地了解您要实现的目标吗?

    关于您所需的开通时间、您能否澄清开通时间的确切位置?

    谢谢、

    Aaron Grgurich