This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3842:振荡器充电斜坡方程

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: UC3842

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/948077/uc3842-oscillator-charging-ramp-equations

器件型号:UC3842

我认为振荡器充电斜坡方程错误 Ichg 是时间变量 不是一个常数数据表如何获得 Δ Vosc  
是否有人可以更详细地描述此数据难以阅读。  
我想知道如何计算  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    UC3842数据表中的振荡器方程正确。 振荡器是根据对固定电容器充电的恒定电流产生的线性斜坡而变化的电压、其中恒定电流由 RT 确定、固定电容器为 CT。

    此致、

    Steve M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电压随时间变化、为什么电流是恒定的? I =V/R V 变化的电流是恒定的? 我是否理解不正确?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确的是、V 正在变化、电流是恒定的。 考虑电容器电压随时间变化的速率、而不是考虑 V=IR:

    i=C (dV/dt)--> dV/dt = I/C 或 dv=(I/C) dt

    电流是恒定的、电容器是恒定的、电压是时变的。 通过 RT 的恒定电流为 CT 电容器充电(正 RTCT 斜率)、最高可达~1.7V (加上一些~0.6V 的小偏移)。 然后、CT 电容器通过 RTCT 引脚放电(负 RTCT 斜率)、并重复充电周期。 这是演示 PWM 振荡器工作原理的基本原理。

    Steve M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我理解您的意思,但我仍然对这一部分感到困惑,我知道 T chg 是充电电容器时间,而不是增加脉冲,我不理解蓝线的意义以及如何得到蓝线公式

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了设置 UC3842、没有必要推导振荡器公式。 如果您应用数据表中给出的简化公式、您可以预期的振荡器频率如下所示:

    我相信我们已经确定数据表中的振荡器方程是正确的、您的问题更具学术性。 感谢您的提问、如果您需要 UC3842的其他支持、请打开一个新主题。 祝您学习顺利。

    此致、

    Steve M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我明白了。 谢谢