This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070:UCC28070驱动器功能

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28070, UCC27424, UCC27324

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/939327/ucc28070-ucc28070-driver-capability

器件型号:UCC28070
主题中讨论的其他器件: UCC27424UCC27324

您好!

我想问一些有关 UCC28070;的问题

我找不到 UCC28070的栅极灌电流、内部栅极电阻任何驱动 器功能、您可以共享这些信息吗?  谢谢。

此致

摇滚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rock、

    感谢您关注 UCC28070 PFC 控制器。

    尽管特有1nF 负载电容、UCC28070的栅极驱动输出是限流 的"数字"型 PWM 信号、并且由于可控制的功率级别范围较宽、因此不能直接驱动 MOSFET。  它们旨在具有 连接到 MOSFET 的外部驱动器接口、例如 UCC27324、UCC27424或类似驱动器或缓冲器、大小适合要驱动的 MOSFET。

    此致、
    Ulrich