This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:BQ25703ARSNR 中的充电和放电电电流路径

Guru**** 2553420 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/947304/bq25703a-charge-and-discharge-current-path-in-bq25703arsnr

器件型号:BQ25703A

大家好、

我使用 的是 BQ25703ARSNR。 我想了解此工具/参考设计中的电流充电和放电路径。 "6712.BQ2571X_SchematicChecklist_CalculationTool"

此致、

Akshata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akshata、

      我建议在设计原理图时使用该资源作为补充工具。 如需了解理论知识、请参阅此处的数据表: www.ti.com/.../bq25703a.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经检查了数据表。 我 在系统中使用 RRC2057电池。 最大 充电电流:4480mA、最大持续放电电流为8000mA。  我使用的设计类似于"6712.BQ2571X_SchematicChecklist_CalculationTool"。 这里是如何更改和放电的? 您能解释一下细节吗? 您能支持查看我们的原理图吗?

    我连接的是相同的...  e2e.ti.com/.../Charger_5F00_20201013.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akshata、

      充电和放电测量通过感测 SRP 和 SRN 之间的电阻器上的电流来完成。 数据表第8.3.5.1节"高精度电流感应放大器(IADT 和 IBAT)"中介绍了相关信息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还有几个问题。

    在我所附的设计中、Q2允许在充电时将电流从充电器的 VSYS 引脚流向(+V_CHGR_SW_L)电池(+VBATTERY)。 放电时电流如何流动?

    U1和 U2 MOSFET 输出短路。 U1 MOSFET 的作用是什么? 和 U2 MOSFET? 降压和升压的工作原理是什么?

    3.我也无法理解这里的电流。 您是否有任何视频或任何其他提供有关 IC 和参考设计详细说明的来源?  

    4.如何计算其中每个电流的输入和输出电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akshata、

    1.   在正常充电模式下、当适配器存在时、在 SRN 上感应充电电流、而转换器(SYS)的输出调节为 VSYSMIN 或跟踪电池电压(有关 BATFET 线性模式运行的更多操作、请参阅数据表)。 这样、充电电流通过 BATFET 从 SYS 传递到 BAT、因此我们可以从转换器的输出提供充电电流和 SYS 负载。 当适配器不存在时、为了仍然确保 SYS 轨不会丢失、电池将直接提供 SYS 电压、因此电流将反向流动、作为从电池到 SYS 负载的放电电流。
    2. 在原理图中、LODRV1和 LODRV2要驱动的 LSFET 在哪里? 我看到分别由 HIDRV1和 HIDRV2驱动的 U1和 U2。 由 HIDRV1驱动的 FET 是用于降压模式运行的高侧 FET、而由 HIDRV2驱动的 FET 是升压模式高侧 FET。  
      1. 我想这里有一个关于转换器运行的误解。 请参阅 EVM 用户指南以及上面的检查清单、以查看原理图中所需的组件
    3. 第 8.3.4节转换器运行描述了降压、升压和降压升压运行中4个开关 FET 的运行。 根据标准降压和升压转换器理论、在参阅表2后、您将能够可视化电流。 MOSFET 的运行

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    U1和 U2是双 n 通道 MOSFET。 我们使用它们来节省空间。 请查看我们的设计是否正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akshata、

      是的、您是对的、我可以看到 LODRV 网络连接正确。 功率级设计准确、COMP1 COMP2配置正确、IADFT 设置正确等 原理图对我来说很好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 谢谢你。