我提前对可能是一个非常无知的问题表示歉意、但我们正在研究 BQ25710的详细信息。
‘S的问题与“System Power”(系统电源)(直流/直流稳压器)(为系统处理器和其它系统部分提供3.3V 电压)的连接有关,这些部分将始终通电。
我们的目标是始终为系统处理器通电,只要插入电池或交流/直流12V 直流电源适配器即可。
处理器负责管理和监督整个产品的状态和状况、包括电池充电器、智能电池…
如果插入了电源适配器,则在有电池或没有电池(或电池电压低于限制)的情况下,本产品可以正常工作。
‘S“System Power”(系统电源)部分应连接到 VSYS,因为只要有电池或电源适配器供电,该电压就应始终存在。
但是、似乎在某些情况下可能不存在 VSYS 电压、即使电源适配器在供电时也是如此。
…我们了解、在发生数据表第9.3.3.1节规定的故障时、即当 VBUS 低于限值或高于限值时、没有电感器、MOSFET 等5 μ H。 这些情况是由故障引起的、是可以理解的(请确认我们在这里是正确的)。
是否可能存在其他会导致 VSYS 不存在的情况(移除电池、VBUS 存在且在范围内、根据数据表第9.9.3.1节无故障)
- 例如、移除电池后、存在电源适配器(VBUS)、但充电器处于高阻态模式… ‘S…这种情况,“系统电源”部分将不会通电,系统处理器也不会通电
- 您能不能告知是否会发生这种情况
- 是否还有其它情况下 VSYS 可能不存在并且 VBUS 为(插入电源适配器并提供正确的电压)?
‘S这种情况确实可行,则可能需要连接“系统电源”部分(为处理器等提供电源…) VSYS 可能会导致处理器失去系统管理和控制功能。
例如、在评估板上、线性稳压器 U2由 VBUS 和 VBAT 通过二极管供电、而不是由 VSYS 供电、 这可能是出于同样的原因- VSYS 可能并不总是存在。
请告知我们对该问题的理解是否正确、并就上述问题提供意见和建议/建议。
非常感谢您的帮助。
插孔