This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070:IC 将在 OVP 停止栅极驱动器的情况下超出稳压范围。

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/948167/ucc28070-the-ic-is-going-out-of-regulation-with-ovp-stopping-the-gate-drivers

器件型号:UCC28070

您好!

IC 将在 OVP 停止栅极驱动器时超出稳压范围。  

这种问题的原因是什么?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dobos:

    这种现象是否与交流输入电压有关? 低压线路和高压线路输入是否具有不同的性能?

    我建议您尝试以下项目:

    • 确保交流采样电阻 分压器 与 Vsense 电阻分压器相同。
    • 调整最大占空比引脚并减小最大占空比。
    • 按照 UCC28070计算 器和较低 的电流环路带宽来查看环路不稳定是否会导致问题。

    文宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    结果、电流互感器在低压线路上未正确复位。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、感谢您的反馈。  当电流互感器未复位时、这是合理的。