This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5928:加电时间?

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC5928

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/945569/tlc5928-power-up-time

器件型号:TLC5928

大家好、

你好。

我们有一位客户在设计 LED 矩阵板(发布后体积大)、并正在考虑使用 TLC5928。 他们的问题是该器件没有 节能模式、但当显示为空白时、他可以通过添加 VCC 电源开关来绕过此限制。  

他想  °Vcc=3.2V 且 T Δ B 介于-10°C 和+60°C 之间时的最大加电时间("Vcc>Vccmin"和"器件准备好运行"之间的时间)是多少?

提前感谢!

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    对此进行了任何更新?

    谢谢!

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hardy、

    有关此查询的任何更新?

    此外、客户还想知道他是否需要尊重任何特定的断电/通电时序(压摆率最小/最大值)和电平(尤其是电源必须低于 Vcc 的最低电平、以确保您的通电电路正确复位)。

    此致、

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    很抱歉,我们在国庆节休假时答复很晚。 我没有找到序列加电时间的验证数据。 您能否帮助询问客户在其系统上可以提供多少加电时间? 在为 VCC 供电时、最好是客户提供波形。 我们可以要求设计团队对其进行仿真、以查看是否存在任何潜在风险。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hardy、

    不用担心。 我将通知客户这方面的信息、并在我得到他们的回答后立即回复您。

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hardy、

    以下是我从客户那里获得的信息

    电源轨(16个驱动器)将由一个电源开关器件打开/关闭、该器件在关闭时集成了一个70 - 200欧姆的下拉电阻器。

    他对加电/断电时序没有具体要求、但他需要了解优化功耗的限制、并实现最高的可靠性。

    遗憾的是、他刚刚启动了10个原型板、他将能够检查功率上升/下降速率(压摆率由开关控制)并关闭低电平、并在11月底之前提供波形。

    谢谢!

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hardy、

    除了上述信息之外、客户还想在测量功率上升/下降顺序之前不要测量、在 Vcc > Vccmin 之间等待多长时间、然后开始向总线发送数据并显示数据?

    谢谢!

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    我认为5ms 应该足以用于内部块初始化。