This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM61460EVM:6V 输出的原理图

Guru**** 2694485 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/939655/lm61460evm-schematic-for-a-6v-output

器件型号:LM61460EVM

你(们)好

我使用的原理图与具有 EMI 滤波器的评估板相同、输出为6V 和6A、我刚刚将 RFBB (原理图上的 R20)更改为20K、以达到6V。 该原理图位于具有 MSP432和 GPS 接收器的 PCB 上。 负载范围为1A 至6A、具体取决于连接到电路板的器件数量。 我是否需要为振荡环路执行任何其他重调、或执行其他任何操作以适应不同的负载电流。