请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2663-166EVM 大家好、团队、
根据用户指南、EVM 上安装了 TPS26633、而不是 TPS26631。
对于 TPS26631评估、我们是否应该自行替换它们?
我想用2xILIM 和非 OVP 条件对其进行评估。
如果需要替换 TPS26633、我们需要注意 TPS26633上的8引脚差分 PLIM 和 TPS26631上的 OVP。
当我们想在没有 OVP 的情况下使用时、是否可以将8引脚连接设置为开路?
提前感谢。
S.Sawamoto