This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2663-166EVM:适用于 TPS26631的 EVM

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/948806/tps2663-166evm-evm-for-tps26631

器件型号:TPS2663-166EVM

大家好、团队、

根据用户指南、EVM 上安装了 TPS26633、而不是 TPS26631。
对于 TPS26631评估、我们是否应该自行替换它们?
我想用2xILIM 和非 OVP 条件对其进行评估。
如果需要替换 TPS26633、我们需要注意 TPS26633上的8引脚差分 PLIM 和 TPS26631上的 OVP。
当我们想在没有 OVP 的情况下使用时、是否可以将8引脚连接设置为开路?

提前感谢。
S.Sawamoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Sawamoto、

    是的、TPS26633必须在 EVM 上替换为 TPS26631。

    关闭跳线 J6、这样、TPS26631器件会选择出厂设置的过压保护跳闸电平 V (IN_SYS_OVP)、即34.33V。

    此致、Rakesh