This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF3430:TMS320F280049 ADC 的电压缓冲器

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: REF3430, TMS320F280049, OPA320, OPA350, TLV6741

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/948583/ref3430-voltage-buffer-for-adc-of-tms320f280049

器件型号:REF3430
主题中讨论的其他器件: TMS320F280049OPA320OPA350TLV6741

您好!  

我正在尝试了解在我的应用中、我是否需要一个电压缓冲器来将 REF3430与 MCU TMS320F280049的 ADC VREF 相连。  

我在不同的白皮书中读出关键参数是:I_OUT (基准电压的驱动能力)和 Rout (基准电压)。 此参数可与 ADC 特性输入电流等进行比较。  

要了解我是否应该放置电压缓冲器、还需要考虑哪些其他参数?

在这种情况下、我可以将哪种 OPAMP 用作电压缓冲器?

提前感谢您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Giovanni、

    输出缓冲器的优势是输出阻抗通常以 mOhms 为单位、而高电容驱动能力可能大于 VREF 可以处理的10uF。

    数据表建议使用 OPA320/OPA350。 我将添加运算放大器团队以获得更多建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Giovanni、

    在缓冲器配置中添加运算放大器到 ADC 基准电源的主要好处是电流驱动能力有所提高。  在 TI 高精度实验室中、有关 ADC 的一系列视频讲座中对该主题进行了深入介绍。  以下 该系列中第一个视频的链接。  第二个演示专门介绍作为基准缓冲器的运算放大器。

    如果您不确定是否需要放大器、请查看用于参考的 d/s。  应该有一个系统和/或部件本身的方框图。  如果系统方框图在基准之后有一个放大器、那么这是一个很好的迹象、您将需要一个放大器。  或者、如果基准器件中没有内置缓冲器、这也是一个符号。  如果您不确定、可以随时咨询 e2e。

    至于如何选择运算放大器、您应该首先考虑几个因素。  首先是"它是否具有所需的精度?"  最重要的品质因数是电压偏移和偏移漂移。  ADC 和基准越好、运算放大器就越好。  对于大多数应用、将使用偏移量为几百 uV 或更小的精密运算放大器。  更好的 ADC ->更好的参考->更好的运算放大 器如果您有一个低精度应用、例如8位或10位 ADC、那么您可能能够使用精度更低、成本更低的器件来节省资金(如 TLV6741)。  还应考虑其他因素、例如输出电流能力。  我在精密 ADC 组中花了一些时间、最常见的建议是 OPA320、尽管它可能并不总是最佳选择。

    我希望这对您的设计有所帮助。

    此致、
    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marco:

    对于这种类型的问题、您通常会得到精密放大器团队(LAMPS -> PRAMPS)更好的响应、因为他们完成了更多的设计。

    此致、
    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    非常感谢您的回答!

    此致、

    乔瓦尼·P.