This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65235:寄存器设置中输出的时间。

Guru**** 2782475 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/948437/tps65235-about-the-time-to-output-in-the-register-setting

器件型号:TPS65235

大家好、

我想知道在设置 I2C 后何时输出。

我们的设置流程很低、

1.上电(EN 打开)
2.设置控制寄存器1 (写入)
3.设置控制寄存器2 (写入)
4.输出

这些操作需要多长时间?

此致。
Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kengo  

    1.数据表中有显示时序的图、您可以查看数据表中的第25页。  

    2、寄存器设置时间短、约为30us ~ 60us。  

    从 Vout1到 Vout2的转换时间与 TCAP 的电容有关。

    例如、当13V 至18V、TCAP=22nF 时、转换时间大约为2ms。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    赵好、

    感谢您的快速回复。

    从 Vout1到 Vout2的转换时间与 TCAP 的电容有关。
     ->如果使用22nF、需要多长时间?
       您能否分享一下如何计算这段时间?  

    此致。
    Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kengo  

    您可以参阅数据表第11页中的"7.3.5压摆率控制"。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    赵好、

    非常感谢!!

    ISS 是否为10uA?

    此致。
    Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、正确。