This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq24072:请查看 bq24072原理图

Guru**** 2513915 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24072

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/937754/bq24072-please-review-bq24072-schematic

器件型号:bq24072

尊敬的先生/女士

我的客户要求查看 bq24072原理图。
您可以查看随附的原理图吗?

-电池信息;锂聚合物电池,1节,3000mA。
-电源电压:5V
-快速充电电流:将在500mA 和1A 之间选择一个
-输入电流限制;根据充电电流,将在500mA 和1A 之间选择一个。
-安全计时器持续时间,快速充电:选择内部默认计时器
-TS-电池温度感测:不使用
-充电器终端;启用

根据我的理解、应 通过以下计算更改 RISET 和 RILIM。 对吧?

[充电电流]

RISET = KISET / ICHG (R = 590 Ω 至8.9千欧、KISET =典型值890)
1) 0.5A;KISET / ICHG = 890 / 0.5 = 1.78k Ω
2) 1.0A;KISET / ICHG = 890 / 1.0 = 890 Ω

[输入电流限制]

IIN-MAX = Kilim/RILIM (Kilim =典型值 1610 (@ ILIM=500mA~1.5A)、RILIM =1.1 kΩ 至8 kΩ)

1) 0.5A;RILIM = KILOM / IIN-MAX = 1601 / 0.5 = 3.2k
2) 1.0A;RILIM = KILOM / IIN-MAX = 1601 / 1 = 1.6k

请通过 whoe2e.ti.com/.../BQ24072_5F00_Schematic.pdfle 查看原理图

此致
YY。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    除了输入引脚上没有电容器外、我在原理图上没有看到任何问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sharafadeen Raheem、

    感谢您的支持。
    关于输入引脚上的电容器、我将与客户进行检查。
    此外、您是否意味着我的"充电电流"和"输入电流限制"计算正确?
    我只是想确保我得到正确的结果。

    谢谢、
    YY。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sharafadeen Raheem、

    请回答我的问题。

    此致、
    YY。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    计算正确。