This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24193:故障寄存器 REG09在下电上电后始终显示0x80

Guru**** 2390735 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/948680/bq24193-fault-register-reg09-always-showing-0x80-after-power-cycle

器件型号:BQ24193

您好!

我们注意到、在对 IC 进行下电上电后、REG09始终设置为0x80 (=看门狗计时器过期)。 这是预期行为、还是可能是什么原因?

启动时、我们的软件会禁用看门狗(以避免由于看门狗复位而导致默认充电电流结束)、因此在这种意义上看门狗不会过期。 但是、仅启用并再次禁用它(作为测试)并不会设置 REG09 = 0x80。 设置 REG01 = 0x5B 也不会(重置)。  

我们知道、只需读取 REG09一次即可将其设置为0x00、但我们想了解导致0x80故障的原因。

谢谢!