This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCP020507:如何获得5V 和-5V?

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: DCP020507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/948657/dcp020507-how-to-get-5v-and--5v

器件型号:DCP020507

您好!

我正在 DCP020507上工作。

我的输入电压为5V、我需要5V 和-5V。

那么、我制造了这样的电路、将 COM 连接到输入端是否安全? (BTW、14引脚为-Vout)

现在看来还可以,没有暖气。

或者是否有更安全的方法来获得5V 和-5V? 或至少5V。 那么我可以使用负逆变器。

我将寻找答案。  

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    请连接您的电路。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我现在将作为典型应用来执行。

    我的问题是、当我同时测量-Vout 和+Vout 时、效果很好。

    (通道1:一个探头接地,另一个探头- Vout        通道2:一个探头接地,另一个-+Vout)  

    但是、当我从-Vout 或+Vout 之一上拉线时。 这没什么。

    如何获得至少5V 的电压? (理想情况下、我希望两者兼而有之)

    希望这个时间图像会显示出来...

    谢谢你。