This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:5A 输出电流:如何在没有 D+/D-检测的情况下使用 BQ25895RTWT 电池充电器 IC 实现5A 输出电流、

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/948648/bq25895-5a-output-current-how-to-achieve-5a-output-current-using-bq25895rtwt-battery-charger-ic-in-the-absence-of-d-d--detection

器件型号:BQ25895

我们使用 5V 桶形连接器(直流插孔)为 BQ25895RTWT 供电,但从数据表中我们可以看到输入电流限制基于 D+/D-检测,因为我们不使用 USB (VUS)为 BQ25895RTWT 供电, 在这种情况  下、BQ25895RTWT 将被视为未知适配器、并将输入电流设置为500mA、因此我们无法实现5A 输出电流。 请帮助我了解如何 在 USB 未通电时实现5A 输出电流。 在没有 D+/D 枚举的情况下、是否需要设置或上拉或下拉电阻来实现5A 输出? 如果 5V 桶形连接器(直流插孔)的任何参考原理图可用、请尽早与我们分享。

添加 了我们的设计中的 BQ25895RTWT 电路以供您参考、并建议我们在没有 D+/D-的情况下提供生成5A 输出电流的合适解决方案。

此致、

Satish

谢谢和升级、

Satish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    添加 了我们的设计中的 BQ25895RTWT 电路以供您参考、并建议我们在没有 D+/D-的情况下提供生成5A 输出电流的合适解决方案。

    此致、

    Satish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Satish、

    有关 BQ2589X:原理图审阅和 PCB 布局设计提示、请访问 e2e.ti.com/.../874557; 有关 BQ2589x/BQ25898x 常见问题解答、请访问 e2e.ti.com/.../875386。 常见问题解答3 应对您的应用有所帮助。  

    D+/D-引脚短接将被检测为 DCP、默认输入电流限制为3.25A。

    谢谢、

    宁。