我们使用 5V 桶形连接器(直流插孔)为 BQ25895RTWT 供电,但从数据表中我们可以看到输入电流限制基于 D+/D-检测,因为我们不使用 USB (VUS)为 BQ25895RTWT 供电, 在这种情况 下、BQ25895RTWT 将被视为未知适配器、并将输入电流设置为500mA、因此我们无法实现5A 输出电流。 请帮助我了解如何 在 USB 未通电时实现5A 输出电流。 在没有 D+/D 枚举的情况下、是否需要设置或上拉或下拉电阻来实现5A 输出? 如果 5V 桶形连接器(直流插孔)的任何参考原理图可用、请尽早与我们分享。
添加 了我们的设计中的 BQ25895RTWT 电路以供您参考、并建议我们在没有 D+/D-的情况下提供生成5A 输出电流的合适解决方案。
此致、
Satish
谢谢和升级、
Satish