This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:它是否具有充电器反极性保护功能,或者我们是否需要任何额外电路?

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77915

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/948363/bq77915-does-it-have-charger-reverse-polarity-protection-or-do-we-need-to-any-extra-circuit

器件型号:BQ77915

您好!

为我的新 BMS 设计使用数据表图9-13中的5节电池配置电路、其布局与以下电路正在进行中。 (除了我还有 一组并联的 MOSFET 外、电路相同)。  

您能否告诉我此电路/IC 是否具有 充电器反极性保护功能? 如果不是,请建议提供哪些修改。

计划使用的确切器件型号为 BQ7791506。

使用的电路如下所示(另一组 MOSFET 并联)

此致、

Anil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    BQ77915不能防止充电器连接错误。 如果电压低于-0.3V、VDD 引脚可能会损坏。

    也许 本视频 可以帮助您进行修改。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、

    在之前关于同一主题的讨论中、有人提到"反极性基本上内置于基本电路结构中"。  数据表页面中提到的图编号与当前数据表不匹配。

    请您仔细检查 并评论一下。

    如果您可以建议电路解决方案、这将是很好的。

    下面 的主题中的 SN4问题   

    此致、

    Anil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anil:

    我与这一职位的作者交谈,我同意他的结论。 如果 放电 FET 能够承受电压、则器件应能够处理反极性、必须对充电 FET 栅极进行保护(齐纳二极管通常位于其两端)、连接 CHG 的电阻器必须足够大(或在二极管两端具有较大的电阻器) 连接到 LD 的电阻器必须足够大、以不违反引脚规格。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Shawn 的澄清。

    关闭/解决此主题。

    此致、

    Anil