This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2549:Apple 器件充电、MFi R31 OCP 要求

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2546, TPS2549

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1162724/tps2549-apple-device-charging-mfi-r31-ocp-requirement

器件型号:TPS2549
主题中讨论的其他器件:TPS2546

各位专家:

现在、客户需要通过其音响主机产品的 MFi R31 OCP 测试、

在其当前设计中、他们使用了 TPS2546、但无法通过测试。

问题:

TPS2549是否可以通过此测试?

如果没有、请帮助升级新器件、以便通过认证测试。

谢谢、

Anderson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BTW、这是 USB-C 端口、因此客户表示需要输出5V/3A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anderson:

    您能否提供有关 MFi R31 OCP 测试的更多信息?

    我需要与一位团队成员核实、并在本周向您回复您的问题。

    谢谢、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    我找不到客户说过 R31、但发现:

    https://developer.apple.com/accessories/Accessory-Design-Guidelines.pdf

    第24.7章

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anderson:

    让我在内部与团队进行核实、我将在本周结束时回复您。

    谢谢、此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:  

    对此有任何反馈吗?

    我找到了一个文档,其中提到 TPS2549可以通过解决方案1通过 MFi,但仍然不是很清楚,希望您可以为客户提供详细的解决方案。

    https://www.ti.com.cn/cn/lit/pdf/slvaeb8?keyMatch=MFI

    谢谢。

    Anderson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anderson、

    我不认为 TPS2549能够通过 MFI 规范。  我认为 TPS2583x-Q1器件是根据规格进行专门设计的、但 TPS2549是在规格发布之前发布的、无法通过改装。

    此致、

    卡盘