This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28742:拆下辅助绕组

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28742

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/939453/ucc28742-removing-auxiliary-winding

器件型号:UCC28742

你(们)好
希望你一切顺利

我想 使用 UCC28742设计10W 直流/直流转换器(反激式拓扑)。 由于我的输入电压仅为24V (有关详细信息、输出为5V)、我想知道我是否可以移除辅助绕组、而是将 VDD 引脚直接连接到输入电压。  

此外、我不想将 VS 引脚连接到辅助绕组、而是要将其连接到 MOSFET 的漏极(当然、通过电阻分压器)。是否可以这样做? 实用吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Reza、

    感谢您关注 UCC28742反激式控制器。

    您提出的方案有一些问题。

    您 可以将 VDD 直接连接到24V 输入总线、 但 UCC28742的最大 VDD 导通阈值为24.5V、超出了标称总线电压。  21.6V 时的典型值较低、但24V 总线的低端不能超过该值。  
    为了确保启动、您需要添加一个小型升压电路来暂时 将总线电压升高 至25V 、并将其应用于 VDD。  启动后、可通过二极管将其禁用并旁路掉。  
    24V 总线的最小电平应始终 大于最大 VDD 关断阈值 (8.3V)。  
    24V 总线的最大电平不应超过38V 的 VDD 绝对最大额定值。

    2.不能通过分压器将一次侧漏极电压连接至 VS 输入。 信号极性错误。  次级输出绕组上的极性正确。  但是、连接到次级将绕过输入到输出 隔离。  如果不需要此类隔离、则可以将 VS 分压器连接到次级绕组。  由于 Vout 非常接近内部 OVP 阈 值电压、因此 Rvs2电阻值将远低于 Rvs1值(而不是典型的~4:1比率)。    您还可以直接从分流稳压器反馈、无需光耦合器。
    如果需要输入到输出隔离、则需要保留 辅助绕组和光耦合器。  

    此致、
    Ulrich