This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM3409HV:LM3409HV Webench

Guru**** 2550360 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3409

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/938646/webench-tools-lm3409hv-lm3409hv-webench

器件型号:LM3409HV
主题中讨论的其他器件:LM3409

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好!

我在以前的一个阅读中看到、LED 驱动器设计的 webench 不再可用。 是否有目的、将旧(最后)版本作为独立版本? 问题的背景是、我已经使用该软件进行了一些设计。 现在、必须更改其中的一些设计。

此致

Norbert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Norbert、

    TI 将使用 PSPICE 进行仿真。  不再支持 Webench。  您可以尝试打开其中一个较旧的设计、看看它是否仍然有效、我发现我有一个仍然有效的设计、尽管我不知道它是否仍然有效。

    如果您给我您的更改、我可以计算您的设计。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Irwin、

    感谢你的答复。 我尝试了旧设计-我可以打开并查看它们、但它们不可更改。

    我认为这是一个来自德克萨斯州的坏政治。 我使用了他们的 IC (LM3409等)、主要是因为工作台的电路设计简单。 我不理解问题所在、无法获得此软件的独立版本。 似乎我必须切换到 Diodes Inc. 太伤心了…

    此致

    Norbert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Norbert、

    抱歉。  如果您愿意、我可以为您的设计提供帮助。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Irwin、

    祝您一切顺利。 但这不是问题、我也可以手动完成我的设计。 让我感到有点生气的是、一个很好的软件、在几分钟内就可以检查一些不同的设计功能、现在已经没有替代方案了。 在一个封装中并在很短的时间内提供电流、温度值和组件建议是很好的。 如您所知,手工计算项目的所有组成部分可能是一项耗时的工作...

    此致

    Norbert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉更改、

    此致、