This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3852-Q1:WDO 和 WDI 问题

Guru**** 2390730 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3852, TPS3852-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1164944/tps3852-q1-wdo-and-wdi-question

器件型号:TPS3852-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS3852

您好!

我今天收到了 TPS3852G33DRBR、并在我们的电路上进行了测试、但它未按预期工作。

  • 如果 WDI 保持高电平、WDO 按预期工作。 我每~84秒会看到下拉
  • 当引入 WDI 每秒切换时、我会看到根据所附图片重置 WDO。 这是否可能与 TPS3852数据表中的以下陈述相关

”看门狗输入。 为了使 WDO 无效、必须在这个引脚上在较低(tWDL (max))和较高(tWDU (min))窗口边界之间发生下降转换(边沿)。"

感谢您的帮助!

Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:  

    感谢您的提问。 由于 TPS3852-Q1是一款窗口看门狗器件、为了使 WDO 不置为有效、拉低、必须在配置的有效窗口内通过 WDI 发送脉冲、如下图所示。 如果在窗口开始前在 WDI 上检测到脉冲、或者在有效窗口之后检测到脉冲或根本没有检测到脉冲、WDO 将在 Trst 期间拉低。 另一个需要注意的问题是、WDI 的脉冲持续时间必须大于或等于50ns。

    只需检查您的配置、您是否可以共享 CWD 值。

    Jesse