This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:完全关断-禁用充电和禁用电池电源

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25703A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/939340/bq25703a-complete-shutdown---disable-charging-and-disable-battery-supply

器件型号:BQ25703A

您好!

我希望 BQ25703A 在关闭处理器时禁用电池电源。

是否有方法使用 I2C 控制 Batdrv 输出? 如果是、要使用哪些寄存器?


谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

      您可以将转换器置于 HIZ 模式(将引脚6 ILIM_HIZ 拉至接地、或将 REG0x35[7]设置为1)、然后在 HIZ 模式下关闭 BATFET (REG34[1]至1)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kedar、

    我更喜欢使用硬件禁用 BATT。  

    可以按如下所示将 ILIM_HIZ 连接到 GPIO 吗? GPIO 输出被配置为0V 以禁用 BATT。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

      没关系。