This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8866-Q1:查找小尺寸4字符7段 LCD 显示驱动器

Guru**** 1561515 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC59116, TLC59283
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/947200/lp8866-q1-looking-for-a-small-footprint-4-character-7-segment-lcd-display-driver

器件型号:LP8866-Q1
主题中讨论的其他器件:TLC59116TLC59283

我需要驱动一个小型4字符7段显示屏 https://www.digikey.com/en/products/detail/lumex-opto-components-inc/LCD-S401M16KR/7364561。   我正在寻找一个小型 i2c 或 SPI 驱动程序 IC,它可以减轻主板主 MCU 对该显示屏的支持。 我想我可以使用 MSP430并自行对其进行编程、但 TI 是否有任何解决此类问题的现有解决方案?

提前感谢、

Tom

PS -我在网上找到了几个示例、其中人们使用了 TM1650或 TM1637 (来自一家中国公司 Titan Microelectronics)来实现这一目的。  遗憾 的是、TM16** IC 显然需要通过非标准串行连接进行位拆裂、它们不使用正确的 I2C 协议进行通信;我正在寻找更符合标准的产品、正如 TI 可能提供的。   不确定在 TI 目录中查找类似内容的位置?

PPS - NXP PCA8536也可能起作用、但我只需要驱动四个7段字符(而不是40)、而 I2C 只能正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    我想您不需要汽车器件。 根据您的要求、您可以根据通道电流选择 TLC59283或 TLC59116。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    还有其他问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    我将暂时关闭此主题、如果您有更多问题、您可以在这里继续提问。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供这些参考文献 Charles (实际上、我不需要汽车器件)。  从我到目前为止所讲的内容来看、您提到的器件基本上可以独立工作、其中一个 IC 为16个 LED 供电(例如、两个7段显示屏或两个 IC 为四个7段显示屏供电)。  或者,如果一个通道与 MCU 紧密协调,则可以使用 n 个 COMSEL 线路通过并控制 n*16个通道。   

    快速问题:我发现 了 MAX6958-MAX6959、它显然构建在 COMSEL 线路中、进入 LED 驱动器本身、因此 MCU 显然不需要那么多的注意力就可以使用多路复用解决方案通过多条 COMSEL 线路控制多个通道。  TI 是否携带类似的东西、将 COMSEL 控制线实施到 LED 驱动器 IC 中?

    https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX6958-MAX6959.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    本应用手册可能对您有所帮助。

    https://www.ti.com/lit/an/sbva057/sbva057.pdf?ts=1602556377468&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTLC59283

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Charles。 从我到目前为止所能看到的(但如果我错了,请纠正我的问题,这是很可能的!),您引用的应用手册中的图12/13似乎建议使用单个 TLC59283或类似的其他 TI IC 进行时间多路复用,以控制16个以上的 LED, 实际由连接的 MCU 执行、使用 MCU 本身的少数几条公共线路、或(通过在连接的 SPI 线路上持续更新、同时连接 SPI 通道和驱动该通道的 MCU)使用转换为公共线路的 TLC59283输出。 什么在中很有吸引力(非常昂贵、但为什么??) 我前面提到的 Maxim 部分是、时间多路复用逻辑实际上内置在 LED 驱动器本身中、因此、一旦设置了显示屏上的消息、即使使用了时间多路复用、也无需进一步的 SPI 通信、直到显示屏上的消息必须更改。 那么、问题:TLC59283或任何其他 TI LED 驱动器是否能够从连接的 MCU 上卸载 LED 驱动的时分多路复用逻辑? 这似乎真的是一小部分额外的逻辑、但我还看不到 TI 领导的驱动程序能够处理协调的明确内容?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    如果您担心成本、可以使用 ULN2003。