This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCP010505B:短路保护与热保护

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1137539/dcp010505b-short-circuit-protection-vs-thermal-protection

器件型号:DCP010505B

您好!

我正在使用 DCP0105xx DCDC 转换器、并想了解此器件提供的短路保护。

数据表指定了热保护和短路保护、然后在热保护启用时将150C 列为温度。

我想知道在短路、甚至200%的负载条件下会发生什么情况。

器件是否会驱动直至 过热和关断?

如果这是暂时的,比如100个人,这是否是一个问题?

感谢你的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

    感谢您在您的项目中使用我们的器件。  当发生输出短路时、电流会增大、这会由于损耗增加而导致电路温度升高。  只要温度不触发150C 过热保护阈值、电路就会继续运行。  一旦达到保护阈值、电路将停止开关、直至冷却完成。  电路在完成后可能会重试、如果短路条件未消除、则可能会重新进入此类保护模式。  时序还取决于您的电路板的热性能。  100us 不应成为问题。  

    谢谢、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

     由于4周内没有更新、我是否可以假设问题已解决、以便我可以在此处关闭该主题?  您可以通过添加新帖子来重新打开它。

    谢谢、

    Youhao