This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24040:bq24040 TS 设置

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/937184/bq24040-bq24040-ts-setting

器件型号:BQ24040

您好、先生、

如果我不想使用 bq24040 TS 进行检测、请告知如何连接 TS (充电器已启用)?

以及如何在充电器禁用时连接 TS?

谢谢、Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    BQ24040将通过连接到接地端的10k 固定电阻器启用。 以禁用通过 MCU 将 TS 拉至 GND。

    最棒的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    请告知 bq24040是否可以满足以下客户的条件?

    0~10 Ω 降额 C (JEITA 减少电流)

    10~45°C (正常)

    45°C (停止充电)

    谢谢、Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    对于 MCU、请参阅此处讨论的主题:  

    最棒的