This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3150:LM3150:Tina 仿真器

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LM3150

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/938839/lm3150-lm3150-tina-simulator

器件型号:LM3150
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

您好!

我从网站上下载了 LM3150 Tina-TI 瞬态宏。
我在 Tina 中插入了原理图宏、并在其周围构建了用于5V 5A 输出的电路。 组件值取自 WEBENCH 原理图以获得相同的输出。
但是、当我进行节点电压分析时、即使我连接了12V 的电池、万用表也会显示6V、因此节点电压进一步不正确。

此外、引脚 LG 上的电压显示为大约100mV、而引脚 Vcc 上的电压为6.6V。 根据数据表、LG 引脚电压应与 Vcc 引脚相同。 为什么会有这种差异?

LG 引脚直接来自 IC 本身、因此该模型是否存在任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    重复线程。

    正在关闭。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marshal:

    但问题是什么? 它是否与模型有关?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我认为这是重复的帖子。

    您将需要验证原理图并确保正确使用 TINA。

    一些教程在线提供。

    此外、TINA 模型仍应准备就绪。 它应该在没有任何变化的情况下进行仿真。