This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM5007:即使我输入了 AN-1298组件值、WEBENCH 也会发出警报

Guru**** 675400 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5007
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/937716/webench-tools-lm5007-webench-giving-alert-even-though-i-am-keying-an-1298-components-value

器件型号:LM5007

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!  

我正在尝试对直流/直流设计进行仿真、WEBENCH 发出警报"U1结温过高"。 然后、我尝试使用与 AN-1298相同的组件值、很遗憾、我仍然收到来自 WEBENCH 的相同警报。

只需与您确认 LM5007的 WEBENCH 是否存在问题?  

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    共享电路和 webench 结果。

    转换器中报告的损耗是多少?

    功率条件是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marshall、

    我正在尝试仿真电路、我参考了 LM5007数据表(图7)。 遗憾的是、当我将 Ron 设置为200kHz 时、会出现警告警报、指出结温过高。 您可以参阅图1中显示的 webench 图表、了解结温。  

    那么、我的问题是、我需要参考哪一个? 即数据表典型应用还是 Webench 电源设计器?  

    图1 -结温

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以看到、对于75V 输入、超过了最大结温。

    如果您连续以75V 输入电压运行、这将是一个问题、但对于瞬态而言可能不是很重要。

    什么是典型输入电压? 我将根据该值进行估算热计算。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marshall、

    我的应用连续以72V 输入运行。  

    奇怪的是、为什么应用手册建议用户在输入电压= 75V 时使用 Ron = 200K?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mohd、

    虽然这些转换器可以支持75V 电压、但损耗对应于 IC 中的温升。

    对于75V 输入、开关损耗将很高。

    此外、对于较大的降压比、外部环流二极管的损耗较高。

    可能需要考虑另一种解决方案、例如具有外部 FET 的控制器。 可以优化外部 FET。

    我很好奇、能否分享 webench 报告? 我很好奇地想知道 IC 中耗散的功率。 我可以进行粗略计算和比较。