This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS73HD3:是否与2个 TPS73HD301并联?

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A57, TPS7A47, TPS73HD3

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1164889/tps73hd3-if-it-works-with-2-tps73hd301-parallel

器件型号:TPS73HD3
主题中讨论的其他器件:TPS7A57TPS7A47

各位专家、您好!

我能否并联两个不同芯片的稳压器2输出以生成具有双输出电流能力的3.3V 输出? 稳压器1的输出如何、它们是否也可以并联?

谢谢、

达信。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    达信、您好!

    您可以使用2种技术之一并联多个 LDO:第一种技术是镇流电阻器、第二种技术是电流感应电阻器和运算放大器。  镇流电阻器允许您并联 LDO、但您无法获得精确的2倍负载电流、因为您必须考虑 LDO 的电流共享。  如果您需要2倍的负载电流、通常需要3个并联 LDO。  电流感应/运算放大器技术没有此限制、但由于您必须在工作台上补偿运算放大器环路、因此设计起来更加复杂。  我们现在将讨论镇流器电阻技术。

    该器件是我们的旧器件之一、您能否使用更现代的器件?  例如、与 TPS73HD3相比、TPS7A57是我们全新的5A 器件、具有更好的热性能和瞬态性能、如果您可以使用 TPS7A57、则可能不需要进行任何并联。  如果您需要比 TPS7A57更高的电压、那么您可以使用 TPS7A47吗?  这将为您提供更好的性能、如果您需要更多电流、TPS7A47比 TPS73HD3更易于并联。

    如果您需要 TPS73HD3、那么您能否提供有关该应用的更多详细信息?

    2.您需要的总负载电流是多少?

    环境温度是多少(25°C?)

    4.3.3V 输出的输入电压是多少?

    1.8V 输出的输入电压是多少?

    6.您的应用可以为每个电源轨接受多少额外的压降?  镇流电阻器上存在一些压降、我们必须对此加以考虑。  

    谢谢、

    斯蒂芬