This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28730-Q1:使用 UCC28730而不是 TPS40210

Guru**** 2386600 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40210, UCC28730, LM25180, UCC28910, UCC28700, UCC28911
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/948279/ucc28730-q1-use-ucc28730-instead-of-tps40210

器件型号:UCC28730-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS40210UCC28730LM25180UCC28910UCC28700UCC28911

您好!

如果可能、您能否确认我是否可以使用 UCC28730而不是 TPS40210?

TPS40210的价格很高、我需要一个准谐振驱动器来提高效率。 理想选择是 LM25180。 您能不能再提出一个相当于 LM25180且价格更低的参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hassan、

    感谢您关注 TI 反激式控制器。

    UCC28730 PSR 反激式控制器可能会在某些限制下替代 TPS40210。  TPS 器件用于低电压直流输入应用、而 UCC 器 件针对高电压离线输入应用进行了优化。  UCC28730内的 HV 启动 FET 的额定 大电压为 100V。  它将允许在 较低电压下启动电流、但低于特定电平且最小值未知。  根据经验、我们发现低于 30Vdc 的启动变得不可靠。     与 TPS 的固定频率模式相比、其工作频率是可变的。

    UCC28700 PSR 控制器与没有集成 HV 启动 FET 的-730类似、因此价格略低。 730和-700均可用于-Q1汽车级额定值。 如果需要集成开关 MOSFET、则这些选项中没有一个与 LM25180等效。  有两个具有集成 MOSFET 的 UCC 器件:UCC28910 和 UCC28911、但两者也具有集成的 HV 启动 FET、并且具有相同的低电压限制。 所有-910/-911器件均未提供 Q100等级。

    此致、
    Ulrich