This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76920:首先连接电池、然后连接 GND (V-)

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76925, BQ76920

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/948645/bq76920-first-connect-battery-cells-then-connect-the-gnd-v-

器件型号:BQ76920
主题中讨论的其他器件:BQ76925

大家好、

我的客户要求使用 BQ76925和 BQ76920。

他们询问 BQ76925和 BQ76920是否存在连接电池单元的风险、然后在安装具有 AFE 的电池单元时连接到 GND (V-)。

总连接时间大约为几十秒。

如下面的原理图、最后在电池和 PACK+与 AFE 相连后连接到 GND。

谢谢~

此致、

邢和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,团队

    添加另一条消息、说明他们未使用电流测量功能、SRP 和 SRN 引脚短路。

    此致

    邢和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Xing、

    对于 BQ76920和 BQ76925电池-应首先连接以提供 IC 的 VSS 参考。  如果首先连接电池并且器件被唤醒、则器件将在 VSS 悬空时为控制器供电、并从下部电池输入流出电源。  这将超出 IC 的绝对最大限制。  不知道是否会发生损坏、但不建议这样做。