This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq24072:CHG 状态?

Guru**** 2515840 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24072

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1137475/bq24072-chg-status

器件型号:bq24072

大家好、

我对上述电源管理 IC 的 CHG 状态引脚有疑问。  

我了解到、当电池充电时、CHG 引脚设置为低电平、充电完成时、它设置为高阻抗。

我已经在我的设计中实现了这个 IC、它似乎可以根据我的需要工作、我的 LED 在充电时亮起、并且在充电完成后熄灭。  

不过、有一种情况下、我不确定它是否正常工作。 有时、我会让器件充满电、因此 CHG 引脚会变为高阻抗、而我的 LED 会关闭。 如果我拔下充电器并将其插回、LED 会重新亮起。 我认为这是预期的、因为 bq24072尝试确定电池的充电状态。 但是、如果我为器件上电、充电 LED 会变为高阻抗、这似乎意味着充电已完成。 我想确认这是否是预期行为。

我的理论是、当器件接近完成充电时、它处于恒压模式、并等待电池达到 电流终端。 在 CV 锥形模式下、我的器件加电所需的功率是否大于我的充电源所能提供的功率、我的电池是否需要使用 DPPM 提供帮助、这是为什么 IC 认为电池已经完成充电的原因? 我在大约2块电路板上看到过这种情况、但在另一个电路板上没有看到。 我的印象是、如果 IC 处于 DPPM 模式、它不应该检查端接电流? 感谢您的任何帮助、谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lorenzo、

    欢迎使用 E2E!

    为了能够正确回答问题,我是否可以要求对这一发言作出一些澄清:

    [引用 userid="534350" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1137475/bq24072-chg-status ]但是、如果我为器件通电、充电 LED 会变为高阻抗、这似乎意味着充电已完成。 我想确认这是否是预期行为。

    您是否仍然拥有上一步中的电池、电池已充满电、/CHG 变为高阻抗、拔下充电器、重新插入充电器、LED 亮起? 我对我引述的陈述与以下陈述之间的区别有点困惑:

    [引用 userid="534350" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1137475/bq24072-chg-status "]如果我拔下充电器插头并将其插回、LED 会重新亮起[/quot]

    您是否能够提供/CHG 引脚、VIN 引脚和 VBAT 引脚的电压波形?

    [引用 userid="534350" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1137475/bq24072-chg-status 上的说法]是否可以、虽然它处于 CV 阶段、但由于我的器件加电所需的功率大于我的充电源所能提供的功率、我的电池需要使用 DPPM 提供帮助、这是否是 IC 认为电池已经完成充电的原因?

    这种情况可能是这样的、我可以检查并确保这是原因。 您是否具有器件所需的平均负载电流?

    此致、

    Anthony Pham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Anthony、希望我能澄清一点:

    [引用 userid="423024" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1137475/bq24072-chg-status/4221778 #4221778">您是否还在使用上一步中的电池充满电、/CHG 变为高阻抗、拔下充电器、重新插入充电器、LED 亮起? 我对我引述的陈述与以下陈述之间的区别有点困惑:[/引述]

    是的、它是相同的电池。 因此、在我认为充满电后、/CHG 会变为高阻抗。 然后、如果我拔下充电器并将其插回、/CHG 引脚将变为低电平。 我认为这是有道理的、因为 bq24072需要一些时间来确定电池已充满电、对吧?  

    不过、我感到奇怪的是、在某些情况下、如果我只是为器件上电、我似乎能够使/CHG 变为高阻抗。 这似乎是在充电器处于 CV 锥形模式(我认为)时发生的。  

    [引用 userid="423024" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1137475/bq24072-chg-status/4221778 #4221778"]您是否能够提供/CHG 引脚、VIN 引脚和 VBAT 引脚的电压波形?[/quot]

    我明天可以尝试这样做。  

    [引用 userid="423024" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1137475/bq24072-chg-status/4221778 #4221778"]这可能是这样的情况,我可以检查并确保这是原因。 您是否具有器件所需的平均负载电流?[/quot]

    我的平均负载约为100mA。 不过、我将注意到、在器件启动时、我的器件会在几毫秒内拉至1.5A。 我觉得我的理论可能是正确的、但如果我能得到一些确认、那就更好了。 我曾认为 DPPM 会阻止 bq24072到达充电器终端。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lorenzo、

    是的、这肯定有助于清除它。 我将查看是否可以重复此操作。 您是否能够分享您的原理图(充电器部分很好)、以便我可以接近1-1情景?

    [引用 userid="534350" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1137475/bq24072-chg-status/4221785 #4221785"]但我会注意到、在器件启动时、我的器件会在几毫秒内拉至1.5A。 我觉得我的理论可能是正确的、但如果我能得到一些确认、那就更好了。 我曾认为 DPPM 会阻止 bq24072到达充电器终端。  [/报价]

    您肯定会选择正确的路径。 如果负载足够高、电池需要对电流进行补充、这是可能的原因。  

    并期待您的波形、同时我进一步对此进行研究。

    此致、

    Anthony Pham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lorenzo、

    想要查看这里是否有任何更新?

    此致、

    Anthony Pham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    感谢您的跟进。 非常感谢! 遗憾的是、目前没有更新。 原因有几个。 一个是我刚回到办公室、另一个是重现问题有点困难。 IC 似乎必须非常接近终端充电电流才能实现、但不幸的是、我最近没有让任何器件产生相同的行为。 我一定会在能够重现时更新。

    不过、我仍然想知道、我所布置的逻辑是否看起来有意义? 您是否有任何方法可以尝试在您的终端上尝试类似的东西? 将电池置于终端充电电流附近,然后施加大于1.5A 的电流消耗,以查看充电 LED 是否熄灭?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lorenzo、

    [引用 userid="534350" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1137475/bq24072-chg-status/4380813 #4380813")但我仍然想知道,我所布置的逻辑是否看起来有意义? 您是否有任何方法可以尝试在您的终端上尝试类似的东西? 将电池置于终端充电电流附近,然后施加大于1.5A 的电流消耗,以查看充电 LED 是否熄灭?  [/报价]

    是的、就是这样。 很有趣的是、它需要接近终端才能发生、但您的逻辑是正确的。

    此致、

    Anthony Pham