This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76920EVM:REG1和 REG2始终输出0V

Guru**** 2815225 points

Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ76952, BQ76942

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/948424/bq76920evm-reg1-and-reg2-always-ouput-0v

器件型号:BQ76920EVM
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOBQ76952BQ76942

你(们)好

1.芯片连接到电池时 BREG 输出是否自动? 我需要设置寄存器吗?

2.我已经 通过 bqStudio 将 REG12配置设置为0xdd、但 REG1和 REG2仍然为0V。 是因为 BREG 输出0V 吗?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tan、

    由于功能名称的原因、这个问题似乎适用于 BQ76952和 BQ76942 EVM、我以这种方式回答了。

    1.在配置中也必须启用 Breg,是

    2.是的、您已配置 REG1和 REG2、但也必须配置 REG0。  请参阅技术参考手册 第13.3.2.3节"设置:配置:REG0配置"。  如果使用 NPN、则将该值设置为0x01以启用 BREG。  如果您使用外部电源提供 Regin、则无需启用。