This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92692:过流保护运行条件

Guru**** 2924670 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/947769/tps92692-conditions-for-overcurrent-protection-operation

器件型号:TPS92692

你好

我对 过流保护操作有两个问题。

[第1季度]
当 VIADJ 为0V 时、过流保护是否会失效?

[第2季度]
如果在器件点亮 LED 时 VIADJ 瞬间下降、过流保护将有效。
造成这种情况的原因是什么?
是否有办法防止这种现象?

此致
Hara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hara、

    1. 如果 VIADJ 为0V,则 VIADJ 仍有效。  话虽如此、我们建议 VIADJ 至少为数据表第8.3.9节中的140mV。

    2. 如果 VIADJ 快速下移、控制环路不保持上升、并且 LED 电流是 VIADJ 设定值的1.5倍、则会出现过流情况。  您是否有办法使用电容器来滤除该 VIADJ 电压、以便滤除该瞬态输入。  这有助于解决您的问题。

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tuan:

    感谢你的答复。

    我有一个关于 Q1的附加问题。

    实际上、我更改了 VIADJ、并确认了 LED 短路时的保护操作。
    当 VIADJ 为0V 时、过流保护不会发生变化。
    但是、当 VIADJ 超过140mV 时、过流保护功能处于工作状态。

    从这个结果来看、当 VIAJ 为0V 时、保护似乎不起作用。
    如果 VIADJ 为0V、 您是否认为保护可能不起作用?
    此外、如果 VIADJ 超过140mV、您是否认为保护始终有效?

    此致
    Hara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hara、

    保护电路在 VIADJ 上的0V 时启用。  如果 VIADJ 为0V、则技术上所需的电流为0A 、因此对于短路的 LED 和0A、您将不会看到任何电流、因此您不会遇到故障。  在0V 时、系统中存在偏移、而在特定偏移时、您将看到故障。  由于该偏移和线性度、我们建议 VIADJ 高于140mV 是有原因的。

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tuan:

    实际上、当 VIADJ 为0V 时发生 LED 短路时、电流为20A 或更高。

    从下面的答案中、我认为过流保护应该起作用、但实际上不起作用。
    除了 VIADJ 之外、还有其他可能的原因吗?

    如果原因是 VIADJ 为140mV 或更低、这是令人信服的、因为它与实际现象相匹配。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hara、

    在内部、当 VIADJ 为0V 时、我们不会禁用故障电路。  我们不建议 VIADJ 为0V、因为内部的失调电压感应会导致我们无法控制或感应电流、这可能是您看到的结果。  同样、由于这种控制和感应问题、我们不建议 VIADJ 低于140mV。

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tuan:

    我明白了。

    然后、我们将使用它、使其为140mV 或更高、这是建议的条件。

    此致
    Hara