This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25606:BQ25606 CHG 和 PG 指示

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25606, BQ24266

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/939454/bq25606-bq25606-chg-and-pg-indicate

器件型号:BQ25606

我需要一个3A 充电芯片。 我以前使用 bq24266、但现在无法在官方网站上找到此材料。 我查看了 bq25606、但我希望有用于充电指示和 PG 指示的 LED。 电池加载后、充电指示灯亮起、bq25606上没有 CHG/PG 引脚。 如何连接 LED 以实现充电指示和 PG 指示? 或其他产品建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有 /PG 和 STAT 引脚。 有关详细信息、请参阅 d/s。

    谢谢、

    宁。