This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40170-Q1:EMC 测试失败(CE 电压)

Guru**** 2386800 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40170-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1164279/tps40170-q1-failed-emc-test-ce-voltage

器件型号:TPS40170-Q1

尊敬的 TI 团队:

在我的客户使用 TPS40170-Q1的电路板上、CE 电压的 EMC 测试失败。 是否有任何问题可以解决和改进此问题? 请检查随附的文件并告知我。

e2e.ti.com/.../TPS40170QRGYRQ1_5F00_Failed-EMC-test.pdf

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jeffrey  

    我想您需要做出重大改变才能通过 CE 测试、因为5Ω Ω 栅极电阻器仍然不够... 请考虑这些项目。  

    • 添加输入滤波器、尤其是添加磁珠。 此外、在输入端子上组装10nF 至100nF 范围内的附加输入电容器。   
    • 优化缓冲器。  
    • 重新设计 PCB 布局并使开关环路尽可能小。  
    • 使用更高的 Qg、但 Rdson MOSFET 更低。  

    -李家祥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    感谢您的善意建议。 让我与我的客户核实这些要点、我将告诉您改进状态或更多问题。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jeffrey

    此外、通过组装一个与低侧 MOSFET 并联的肖特基二极管、可以减少 SW 上升沿振铃。  

    -李家祥