This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23754:关于 UVLO 上升设置

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23754, TPS23753A, TPS23756, TPS23734
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/939320/tps23754-about-uvlo-rising-settings

器件型号:TPS23754
主题中讨论的其他器件: TPS23753ATPS23756TPS23734

您好!

我以前使用过 TPS23753A 器件、但我正在考虑使用 TPS23754器件、因为它需要更大的功率。
规格如下。
我想向您询问该器件的 UVLO。
TPS23754的 UVLO 上升为15V (典型值)、而 TPS23756为9V (典型值)。
这有什么区别?
将 TPS23754的 UVLO 上升设置为更高的目的是什么?
此外、我认为 TPS23754和 TPS23756的 VC 电压都设置为大约12V、但我的意见是否正确?

(规格)
输入电压:48V
输出电压:24V
输出电流:1A
拓扑:假设采用反激式

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不同之处在于 IC 打开时。 VC 是 IC 的直流/直流输入功率。 因此、当满足 UVLO 上升电压时、直流/直流转换器将打开。 差异只是硅器件的固有构建方式。  

    是的、VC 的目标电压为12V、这很好。  

    您还可以考虑使用新的 TPS23734。 这是我们支持25W 的新器件、具有更多特性。 它还具有较低的 UVLO。 我强烈鼓励它。  

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师