请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS23754 主题中讨论的其他器件: TPS23753A、 TPS23756、 TPS23734
您好!
我以前使用过 TPS23753A 器件、但我正在考虑使用 TPS23754器件、因为它需要更大的功率。
规格如下。
我想向您询问该器件的 UVLO。
TPS23754的 UVLO 上升为15V (典型值)、而 TPS23756为9V (典型值)。
这有什么区别?
将 TPS23754的 UVLO 上升设置为更高的目的是什么?
此外、我认为 TPS23754和 TPS23756的 VC 电压都设置为大约12V、但我的意见是否正确?
(规格)
输入电压:48V
输出电压:24V
输出电流:1A
拓扑:假设采用反激式
此致、