This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25710:电池平衡选项

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25710, BQ40Z50-R2, BQ77915

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/939275/bq25710-cell-balancing-option

器件型号:BQ25710
主题中讨论的其他器件: BQ40Z50-R2BQ77915

您好!

我一直在寻找一种基于 BQ25710的解决方案、将电池平衡功能添加到4S1P 锂聚合物电池充电器中。

我四处看看、发现电池电量监测计 IC BQ40Z50-R2可能会有所帮助。 不过,我确实有一些疑问:

- BQ25710 SMBus 寄存器似乎与监测计规格中的寄存器不兼容:是否可以使用 BQ40Z50-R2监测计控制 BQ25710并相互通信?

-即使不兼容、 是否仍然可以仅使用 BQ40Z50-R2来执行电池平衡?

非常感谢、

Pablo Espinoza

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pablo、

    BQ40Z50-R2兼容智能充电 IC、充电 IC 可从 BQ40Z50-R2读取建议的充电电压和电流。  

    如果您仅将 BQ40Z50-R2用于电池平衡功能、则更简单的选择可能是使用 BQ77915 (具有电池平衡功能的电池保护器)。 如果您还喜欢监测功能、BQ40Z50-R2是一个非常好的选择。

    此致、

    Matt