This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 查询

Guru**** 2580295 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5176, LM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/938013/query

主题中讨论的其他器件:LM5176LM5122LM74800-Q1

您好!

客户正在为该解决方案寻找电源路径选择器和直流/直流转换器、
电源路径选择器的要求
  1. 可承受40V 最大输入电压
  2. 具有1通道优先级的2通道输入、用于电源选择
  3. 通道间的反向电流和循环电流保护(在进行类型切换前制动)
  4. 两个通道上的浪涌电流限制
  5. 外部关断控制
  6. 故障和有源源状态输出
 直流/直流转换器级要求:
选项1:升压转换器
  1. VIN 10至18V
  2. 输出电压20-32V (此范围内的最终值固定)
  3. 输出电流12A
  4. 转换器的输入峰值电流可动态调节

 选项2:升压/降压转换器

  1. 10至30V 输入电压
  2. 输出电压20-32V (此范围内的最终值固定)
  3. 输出电流12A
  4. 转换器的输入峰值电流可动态调节
系统将由10-14V 或18-28V 电源供电运行。 在10-14V 电压下运行时、转换器输入电流可以是100%、但当 I/p 为20-28V 时、直流/直流转换器应该可以选择切换到最大输入电流的50%、以使输入功率保持在限制范围内。
请建议合适的解决方案。
谢谢、
Rudra
 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rudra、

    感谢您深入探讨并考虑 TI 解决方案。  很抱歉耽误您的时间、因为昨天是美国假期。

    选项1和选项2是两个不同的转换器、还是它们是相同的转换器来涵盖这两个选项?   

    谢谢、

    应用工程学 Yohao Xi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xi、

    这是两种不同的解决方案、只需使用其中一种、

    电源路径选择器+升压转换器  

    或电源路径选择器+降压-升压转换器

    另请为电源路径选择器提供解决方案。

    谢谢、此致、

    Rudra Prakash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rudra、

    感谢您的澄清。  电源路径选择器需要控制每条输入线路的背对背 FET (断路器)、支持该输入线路的 IC 属于不同的产品线。  我会将此事转交给该小组的同事、以便他们提出建议。  

    关于直流/直流转换器、由于输入电压范围和输出电压之间存在重叠、因此您可能需要4开关降压/升压控制器。  32V/12A 规格可实现约400W 的最大功率。  我建议使用 LM5176实现双相降压/升压。 您可以参阅以下有关并联两个 LM5176转换器的文章。  LM5176在开关上具有逐周期峰值电流限制、并且还具有可置于输入侧或输出侧的直流电流限制。  

    https://www.ti.com/lit/pdf/snva826

    如果您的输出始终大于输入、例如 Vout=32V、则您可以将设计简化为可由 LM5122支持的双相升压转换器。   

    谢谢、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rudra、

     根据 https://www.ti.com/lit/an/slvaes2/slvaes2.pdf 中的图15、采用电源多路复用配置的 LM74800-Q1 可以正常工作。 请仔细阅读并告知我们。

    此致、Rakesh