This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54227:要求进行 TPS54227设计审查

Guru**** 2511095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54227

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/946282/tps54227-asking-for-tps54227-design-review

器件型号:TPS54227

大家好、

客户希望使用 TPS54227。

您是否会查看原理图/布局并提供意见?

感谢您的帮助!

BR、

SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    你好  

     

    IC1600 SCH 评论:

    • 在 BST 上1nF 是不够的。 为 µF 正常运行、必须在 VBST 和 SW 引脚之间连接一个0.1 μ F 陶瓷电容器。
    • 我不确定 L1600和 L1604的用途是什么
    • 从引脚8到接地的 µF 0.1 μ F 电容器是提供额外高频滤波的良好做法、需要尽可能靠近引脚放置。
    • 对于软启动、3.8nF 将提供大约2.8ms 的启动时间、只需确保目标值
    • 建议使用22uF 至68uF 的输出电容器
    • 使用反馈电阻器将 VOUT 设置为3.346V。

     

    IC1601 SCH 评论:

    • 在 BST 上1nF 是不够的。 为 µF 正常运行、必须在 VBST 和 SW 引脚之间连接一个0.1 μ F 陶瓷电容器。
    • 我不确定 L1601和 L1605的用途是什么
    • 从引脚8到接地的 µF 0.1 μ F 电容器是提供额外高频滤波的良好做法、需要尽可能靠近引脚放置。
    • 对于软启动、3.8nF 将提供大约2.8ms 的启动时间、只需确保目标值
    • 建议使用22uF 至68uF 的输出电容器
    • 使用反馈电阻器将 VOUT 设置为3.833V。

     

    IC1501 SCH 评论:

    • 在 BST 上1nF 是不够的。 为 µF 正常运行、必须在 VBST 和 SW 引脚之间连接一个0.1 μ F 陶瓷电容器。
    • 我不确定 L1501和 L1604的用途是什么
    • 从引脚8到接地的 µF 0.1 μ F 电容器是提供额外高频滤波的良好做法、需要尽可能靠近引脚放置。
    • 对于软启动、3.8nF 将提供大约2.8ms 的启动时间、只需确保目标值
    • 建议使用22uF 至68uF 的输出电容器
    • 使用反馈电阻器将 VOUT 设置为1.813V。

    对于布局、我无法打开它、请用 PDF 格式将其发送给我、我也会提供我的评论。

    谢谢  

    Tahar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tahar、

    感谢您的评论。

    请在此处安装无焊盘查看器吗?

    BR、

    SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我已尝试安装查看器、我转到随附的消息。