This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:bq28z610的第7个引脚(DSG)和第9个引脚(CHG)的最大脉冲电压是多少。

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/939097/bq28z610-what-is-the-maximum-pulse-voltage-of-the-7th-pin-dsg-and-the-9th-pin-chg-of-bq28z610

器件型号:BQ28Z610

bq28z610的第7个引脚(DSG)和第9个引脚(CHG)的最大输出电压是多少?在高电平和低电平之间转换输出控制电压时是否存在脉冲电压?最大脉冲电压是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zheng、

    BQ28Z610可驱动 CHG 和 DSG 引脚上的直流电压以启用 FET (而不是脉冲)。 这些引脚的最大电压为26V、如数据表所示。

    此致、

    Matt