This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23730:备选光耦合器

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1138142/tps23730-alternative-optocoupler

器件型号:TPS23730

您好!

市场上未提供推荐的光耦合器 TCMT1107

我们是否可以使用 Everlight 的 EL357N (TA)-G?

其他建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、以色列、

    对于 反馈环路中的光晶体管、我们通常关心 电流传输比(CTR)和截止频率。  

    我看到这两者的 CTR 是可比的。 但我没有找到 EL357N (TA)-G 的截止频率信息 您可以使用 Everlight 检查一下吗?

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我们仍在尝试从制造商处获取信息。

    同时、您能否检查 Onsemi FODM217A 是否适合替换?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、以色列、

    感谢您的更新。 我刚刚检查 了 FODM217A 的数据表。 电流传 输比类似于 TCMT1107。 虽然 它仍然不显示截止频率信息... 虽然 PoE PD 的负载电压调节通常不需要非常高的截止频率、但最好知道特定的数字。  

    顺便说一下、我可以看到一些  TCMT1107 库存中(https://octopart.com/search?q=TCMT1107&currency=USD&specs=0)

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    EL357N (TA)-G 的截止频率为80kHz (典型值)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、以色列、  

    感谢您的信息。 对于传统 PoE 应用而言、80kHz 应该足够好。

      就电流传输比而言、EL357NA 类似于 TCMT1107。 您应该能够使用  EL357NA 。

    此致、

    Diang