This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27421-G1:在学习周期中、使用配置了 GoldenImage 数据的监测计 IC 在目标系统进行监测。

Guru**** 2582085 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ27421EVM-G1A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/948065/bq27421-g1-gauging-while-in-the-learning-cycle-at-the-target-system-with-gauge-ic-configured-with-goldenimage-data

器件型号:BQ27421-G1
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOBQ27421EVM-G1A

在 EVM 板(bq27421EVM-G1A)和 bqStudio 软件的学习周期中、SOC/SOH 值似乎未显示实际的电池 SOC/SOH 值、直到学习取得进展(当然是我知道的)为止。
然后、在将 GoldenImage 数据写入目标系统中的监测计后、监测计在学习周期中指示(即 Qmax_up 和 RES_up 均已清除)、它如何工作?
在学习周期中、系统 CPU 能否读取 SOC/SOH/剩余电容值或其他值并将其视为几乎合适的值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hideki 您好!

    bq27421要求学习周期具有最佳精度、但在没有学习周期的情况下仍可读取 SOH/FCC/SOC (Qmax_up 和/或 RES_up 被清除)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、即使在学习周期中、系统也可以根据所学的 Golden Image 数据相信 SOC/SOH 值、尽管这些值不够准确、但我的理解是正确的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hideki 您好!

    在学习周期之前和期间、不能保证 SOH 和 SOC 的精度。 但是、这些寄存器仍然可以读取。 学习周期结束后、可以读取 SOC 和 SOH、根据负载和配置文件、它们将是最准确的。