This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5155:保护 FB 引脚免受损坏

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5155, DAC5571

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/947695/lm5155-protecting-fb-pin-from-damage

器件型号:LM5155
主题中讨论的其他器件: DAC5571

FB 引脚 WRT 接地的绝对最大额定值为3.8V。  我认为该引脚具有 ESD 保护或类似保护、因此(例如)毫安电流尝试将其拉高会导致电压被钳位、并且实际上不会损坏任何东西?  例如、如果芯片正常偏置、但我在 FB 引脚和12V 电源之间连接8.2k Ω 电阻、这会损坏 IC 吗?

我的设计已经考虑了这种情况的最坏情况。  我使用外部源钳制输入同步信号(ME 逆向工程数据表图29)和 FB 引脚电压。  但是、我在某种非常规的电源转换器设计中继续使用这款(对我来说是新手) IC、我对这款芯片的了解越多、越好...

谢谢、  

Bob Zwicker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    感谢您提出问题并在设计中考虑使用 LM5155。  

    FB 引脚上有一个 ESD 二极管、但不建议将其用作电压钳位。 该二极管是一个 ESD 二极管、因此可在很短的时间内运行。

    当没有底部反馈电阻器时、您担心什么情况? 在这种情况下、LM5155将被启用吗?

    谢谢

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Garrett

    我的反馈 FB 引脚的电路相对正常(使用正常的 FB 分压器)、但有两项除外:

    1) 1)除分压器外、我还有一个从 DAC5571到反馈引脚的10K 电阻器的0-5V 电压。  这样就可以通过软件调节输出电压。  FB 引脚以这种方式用作求和点。

    2) 2)我在 FB 分压器中有一些 RC "前馈"、以防我需要限制过冲或需要它像3类补偿那样对补偿进行微调。  现在、未填充该前馈 RC、但它位于图稿中、以防我发现它有用。   PCB 图画仍在定稿中、我希望在可能的2周内有一个板。

    但更一般的答案:我已经设计了40年的电力、我担心一些意外的事情。  我认为在引脚上获得大于3V8的正常方法,但我不希望出现一些异常情况,导致大于3V8的源电压通过>1.5K 欧姆的限制阻抗击穿芯片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Robert、

    明白。 我可以想到的唯一情况是、FB 引脚何时会超过绝对最大额定电压、这是下反馈电阻器无法断开的情况。 这将导致 FB 引脚被拉高。 解决此问题的一种方法是在低侧反馈上并联两个电阻器。 如果其中一个未能打开、则另一个仍然存在。 两个电阻器同时断开的可能性极小。

    另一种选择是在 FB 引脚上添加一个齐纳二极管、以确保 FB 引脚不超过绝对最大额定电压。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    谢谢、

    Garrett