This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62177:TPS62177:电源正常信息

Guru**** 2509415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62177

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/939493/tps62177-tps62177-power-good-informations

器件型号:TPS62177

迪尔先生或女士,

在电路板上、我使用 TPS62177和 STM32微控制器。

我使用 TPS62177的电源正常将 μ µC 复位。

μ µC 需要300ns 的最小复位时间才能正确复位。

遗憾的是、TPS62177的数据表中没有有关 PG 低电平信号的时序信息。 您能告诉我 TPS62177上 PG 的最短低摆动时间有多长? (压降低于电源正常阈值电压下降)

非常感谢您的支持。

此致  

Franz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗朗茨

    由于 PG 电路 具有96%的上升阈值  和90%的下降阈值(典型值)、一旦输出电压降至90%以下、PG 输出将被拉低、并且它将保持低电平、直到输出电压回升至调节电压的96%以上。  因此、低 PG 脉冲的持续时间将根据输出电压从<90%恢复到>96%所需的时间来确定。

    此致、

    -Matt